990-91216B-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk UPS Galaxy VS

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
  1. Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV untuk lampu indikator pemutus dari blok terminal kendali pada panel bypass pemeliharaan paralel ke UPS 1 dan UPS 2.
    CATATAN: Sirkuit lampu indikator pemutus dianggap sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolir dari sirkuit utama. Jangan hubungkan sirkuit mana pun ke terminal lampu indikator pemutus kecuali jika bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan sirkuit Class 2/SELV.
  2. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV dari blok terminal kendali pada panel bypass pemeliharaan paralel ke UPS 1 dan UPS 2.
  3. Tarik kabel sinyal yang kendur dan kencangkan kabel sinyal ke pengikat kabel.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.