990-91216D-017

Collegamento dei cavi di segnale per UPS Galaxy VS

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV per le spie dei sezionatori dalla morsettiera di controllo nel pannello bypass di manutenzione in parallelo all'UPS 1 e 2.
    NOTA: Il circuito della spia del sezionatore è considerato Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito principale. Non collegare alcun circuito ai terminali della spia del sezionatore, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo Class 2/SELV.
  2. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV dalla morsettiera di controllo nel pannello bypass di manutenzione in parallelo all'UPS 1 e 2.
  3. Tirare le fascette sui cavi di segnale e fissare i cavi di segnale ai serracavi.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.