990–5911A–019

배터리 요구 사항

배터리 유형 VRLA
최저 가연성 등급 HB
배터리 선반 4개 선반(크기 657 x 767mm)
선반당 최대 중량 300kg
캐비닛당 최대 중량 1200kg
배터리 선반 간 높이 340mm
배터리 단자 포함 최대 배터리 높이 240mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?