990-5912C-012

Raccordement des câbles de signal pour ASI Galaxy VS – Système 1+1 parallèle simplifié

NOTE: Les voyants de l'interrupteur sont fournis par l'ASI 1 et ne fonctionnent que si l'ASI 1 est sous tension.
NOTE: Les commutateurs AUX se trouvent dans le kit d'installation parallèle GVSOPT006 (en option/facultatif).
NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
  1. Installez un commutateur AUX dans l'interrupteur d'entrée de l'unité (UIB)/l'interrupteur d'entrée du contacteur statique (SSIB) et l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB).
    1. Retirez le couvercle du commutateur AUX sur les interrupteurs UIB/SSIB et MBB.
    2. Installez le commutateur AUX du kit GVSOPT006 dans les interrupteurs UIB/SSIB et MBB.
    3. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV au commutateur AUX dans les interrupteurs UIB/SSIB et MBB.
    4. Replacez le couvercle du commutateur AUX sur les interrupteurs UIB/SSIB et MBB.
    5. Uniquement pour GVSBPSU80K120H : Fixez les câbles de signal aux languettes plastiques pour assurer une séparation correcte des jeux de barres.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV des voyants lumineux des interrupteurs du bornier de contrôle du coffret bypass de maintenance aux ASI selon votre configuration.
    NOTE: Le circuit des voyants lumineux des interrupteurs est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit aux bornes du voyant lumineux de l'interrupteur à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.

    Système 1+1 parallèle simplifié – Alimentation secteur simple

    Système 1+1 parallèle simplifié – Alimentation secteur double

  3. Sur l'ASI 2 : Coupez le cavalier préinstallé entre les broches 8 et 9 du connecteur de la borne J6618 de la carte 640-4864.
    AVIS
    Risque de comportement incorrect de l'équipement
    Coupez le cavalier préinstallé entre les broches 8 et 9 de la borne J6618 de la carte 640-4864 sur l'ASI 2. Le 24 V_SELV_OUT ne peut pas être fourni par les deux ASI.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  4. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV du bornier de contrôle du coffret bypass de maintenance aux ASI selon votre configuration.

    Système 1+1 parallèle simplifié – Alimentation secteur simple

    Système 1+1 parallèle simplifié – Alimentation secteur double

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Tirez sur les câbles de signal pour les tendre, puis fixez-les aux séparateurs de câbles.