990-5912C-012

Montage du panneau du bypass de maintenance au mur

ATTENTION
Risque de blessure ou de dommages de l'équipement
  • Montez le panneau du bypass de maintenance sur un mur ou un rack suffisamment solide et capable de supporter son poids.
  • Utilisez le matériel approprié pour le type de mur/rack.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Retirez les vis et ouvrez la porte intérieure dans le panneau du bypass de maintenance.
  2. Mesurez et marquez l'emplacement des quatre trous de fixation sur le mur.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. Percez des trous au niveau des quatre marques et montez les boulons d'ancrage.
  4. Montez le panneau du bypass de maintenance au mur.