990-5912C-012

Dernières étapes d'installation

  1. Fermez la porte intérieure et fixez-la avec les vis.
  2. Ajoutez des étiquettes aux voyants de disjoncteur, aux disjoncteurs et à l'étiquette de diagramme en fonction de votre système. Les étiquettes sont fournies avec ce manuel.

    Étiquettes dans un système unitaire - Alimentation secteur simple

    Étiquettes dans un système unitaire - Alimentation secteur double

    Étiquettes dans un système 1+1 parallèle simplifié - alimentation secteur simple

    Étiquettes dans un système 1+1 parallèle simplifié - Alimentation secteur double