990-5912C-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk Galaxy VS UPS – Sistem Tunggal

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H dan GVSBPSU80K120H

  1. Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV untuk lampu indikator pemutus dari terminal blok kontrol pada panel bypass pemeliharaan ke UPS sesuai dengan konfigurasi Anda.
    CATATAN: Sirkuit lampu indikator pemutus dianggap sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolir dari sirkuit utama. Jangan menghubungkan sirkuit mana pun ke terminal lampu indikator pemutus kecuali bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan sirkuit Class 2/SELV.

    Sistem Tunggal – Catu Daya Utama Tunggal

    Sistem Tunggal – Catu Daya Utama Ganda

  2. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV dari terminal blok kontrol pada panel bypass pemeliharaan ke UPS sesuai dengan konfigurasi Anda.

    Sistem Tunggal – Catu Daya Utama Tunggal

    Sistem Tunggal – Catu Daya Utama Ganda

  3. Tarik kabel sinyal yang kendur dan kencangkan kabel sinyal ke pengikat kabel.