990-5912D-022

De signaalkabels aansluiten voor Galaxy VS UPS – enkel systeem

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H en GVSBPSU80K120H

  1. Verbind de Class 2/SELV-signaalkabels voor de schakelaarindicatielampjes van de klemmenstrook in het onderhoudsbypasspaneel met de UPS conform uw configuratie.
    OPMERKING: Het circuit van de schakelaarindicatielampjes wordt als Class 2/SELV beschouwd. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits. Sluit geen enkel circuit aan op de aansluitingen van de schakelaarindicatielampjes tenzij het circuit is geïdentificeerd als Class 2/SELV.

    Enkel systeem – enkele netvoeding

    Enkel systeem – dubbele netvoeding

  2. Verbind de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels van de klemmenstrook in het onderhoudsbypasspaneel met de UPS conform uw configuratie.

    Enkel systeem – enkele netvoeding

    Enkel systeem – dubbele netvoeding

  3. Trek de signaaldraden aan en bevestig ze aan de trekontlasters.