990-5912C-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen Galaxy VS UPS -yksittäisjärjestelmää varten

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H ja GVSBPSU80K120H

  1. Kytke katkaisijan merkkivalojen Class 2/SELV -signaalikaapelit huolto-ohituspaneelin kytkentäriviliittimestä UPSiin määrityksen mukaisesti.
    HUOMAUTUS: Katkaisijan merkkivalon piirin luokitus on Class 2/SELV. Class 2/SELV -piirit on eristettävä pääpiiristöstä. Älä yhdistä mitään piiriä katkaisijamerkkivalon liittimiin, jollet voi varmistaa, että piirin luokitus on Class 2/SELV.

    Yksittäisjärjestelmä – yksittäinen syöttö

    Yksittäisjärjestelmä – kahdennettu syöttö

  2. Kytke non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit huolto-ohituspaneelin kytkentäriviliittimestä UPSiin määrityksen mukaisesti.

    Yksittäisjärjestelmä – yksittäinen syöttö

    Yksittäisjärjestelmä – kahdennettu syöttö

  3. Vedä signaalikaapeleista löysät pois ja kiinnitä signaalikaapelit kaapelin vedonpoisto-osiin.