990-5912D-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ Galaxy VS UPS ระบบเดี่ยว

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H และ GVSBPSU80K120H

  1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV สำหรับไฟบอกสถานะเบรกเกอร์จากบล็อกเทอร์มินัลควบคุมในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยัง UPS ตามการกำหนดค่าของคุณ
    หมายเหตูู: วงจรไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ที่ถือว่าเป็น Class 2/SELV วงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก ห้ามเชื่อมต่อวงจรใดๆ เข้ากับเทอร์มินัลไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ นอกจากว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าวงจรเป็น Class 2/SELV

    ระบบเดี่ยว – เมนเดี่ยว

    ระบบเดี่ยว – เมนคู่

  2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV จากบล็อกเทอร์มินัลควบคุมในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยัง UPS ตามการกำหนดค่าของคุณ

    ระบบเดี่ยว – เมนเดี่ยว

    ระบบเดี่ยว – เมนคู่

  3. ดึงสายสัญญาณให้ตึงและรัดสายสัญญาณกับเข้ากับรางสายเคเบิล