990-66229B-038

連接 Modbus 線

注: 為了保護網路安全,必須全程對安裝室實施嚴格的權限控制。
  1. 將 Modbus 纜線連接至 UPS 的終端 RS485。使用 2 線連接。
    • 所有 Modbus 訊號纜線必須為雙重絕緣/套管纜線,最低額定電壓為 30 VDC。

    • 請依照當地的接線規範進行接線。

    • 請分開鋪設訊號線與電源線,以確保隔離空間充足。

    與兩台 UPS 的 2 線式連接

  2. 若匯流排長度較長且以高速資料率運作,請在每條匯流排的兩端安裝 150 Ohm 終端電阻。長度低於 610 公尺 且傳輸速率為 9600 波特,或是長度低於 305 公尺 且傳輸速率為 19200 波特的匯流排,通常不需要終端電阻。