擺放 UPS
危險 |
|---|
|
小心觸電、爆炸、電弧
請務必妥善固定
UPS 以防止移動。將 UPS 運送至目的地後,請重新安裝
UPS 的前、後運輸支架,然後將其安裝在地上。
不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
|
- 將 UPS 移至最終擺放位置,然後鎖定腳輪。
- 將前運輸托架(圖中標記為 (B) - 在接收和拆封 UPS 時拆除)重新安裝在 UPS 上。
- 將後方運輸支架(圖中標記為 (B) - 在接收和拆封 UPS 時拆除)重新安裝在 UPS 上。
- 根據前後運輸支架在地板上標示錨定孔位置。
- 將 UPS 移至側邊,然後以包裝袋(圖中標記為 (A))蓋住 UPS。
- 根據國家及當地要求鑽下固定孔。前後運輸支架的孔徑為 ø10 mm。
- 將 UPS 移至最終位置。
- 捲起包裝袋的前側(圖中標示 (A)),讓 UPS 的前底部空出來。
- 將前運輸支架(圖中標示 (B))安裝到地上。使用適合地板類型的硬體 - 支架上的孔徑為 ø10 mm。需要使用 M8 強度等級 8.8 的硬體。
- 捲起包裝袋的後側(圖中標示 (A)),讓 UPS 的後底部空出來。
- 將後運輸支架(圖中標示 (B))安裝到地上。使用適合地板類型的硬體 - 支架上的孔徑為 ø10 mm。需要使用 M8 強度等級 8.8 的硬體。
- 取下包裝袋(圖中標示 (A)),並妥善保存以供後續使用。
危險