990-6426-012

Caractéristiques des couples de serrage

Taille de vis Couple
M6 sur jeu de barres 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in)
M8 sur jeu de barres 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154,9 lb-in)
M10 sur jeu de barres 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in)
5/32 in sur disjoncteur 9 Nm (6,64 lb-ft/79,7 lb-in)
M10 sur disjoncteur 50 Nm (36,88 lb-ft/442,5 lb-in)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?