990-6426-006

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M6 en barra colectora 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 en barra colectora 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 en barra colectora 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
5/32 en disyuntor 9 Nm (6,64 lb-ft / 79,7 lb-in)
M10 en disyuntor 50 Nm (36,88 lb-ft/ 442,5 lb-in)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?