990-6426-012

Raccordement des câbles de signal

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
  1. Retirez le cache en plastique du disjoncteur du bypass de maintenance MBB pour accéder au commutateur auxiliaire.
  2. Connectez les câbles de signal 22 AWG (non fournis) entre le disjoncteur bypass de maintenance MBB et l'ASI.
  3. Acheminez les câbles de signal via le haut ou le bas du coffret bypass de maintenance et fixez les câbles de signal aux passages de câbles.

    E3SBPSU10K20F – Entrée des câbles par le haut

    E3SBPSU30K40F – Entrée des câbles par le haut

    E3SBPSU10K20F – Entrée des câbles par le bas

    E3SBPSU30K40F – Entrée des câbles par le bas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?