990-6426-024

Instale o painel do bypass de manutenção na parede

CUIDADO
Risco de ferimento ou de dano ao equipamento
  • Instale o painel do bypass de manutenção em uma parede ou rack com estrutura estável que seja capaz de suportar o peso da unidade.
  • Use equipamento apropriado para o tipo de parede/rack.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Meça e marque a localização dos quatro orifícios de montagem na parede.

    E3SBPSU10K20F

    E3SBPSU30K40F

  2. Faça orifícios em cada um dos quatro locais marcados e instale os parafusos de fixação.
  3. Remova os parafusos e abra a porta interna no painel do bypass de manutenção.

    E3SBPSU10K20F

    E3SBPSU30K40F

  4. Levante o painel do bypass de manutenção, coloque-o contra a parede e alinhe-o com os quatro parafusos de fixação. Instale o painel do bypass de manutenção na parede.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?