990-6426-024

Prepare o Painel do bypass de manutenção para os cabos

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Não perfure paredes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao painel do bypass paralelo.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Prepare o painel de bypass de manutenção para cabos de energia e sinal:
    1. Solte os seis parafusos da placa de cobertura inferior E superior para cabos de energia e remova as placas de cobertura.
    2. Solte os dois parafusos da placa de cobertura inferior OU superior para cabos de sinal e remova a placa de cobertura.

    Em cima do Painel do bypass de manutenção

    Parte inferior do Painel do bypass de manutenção

  2. Faça furos para cabos/conduítes.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  3. Instale os conduítes (se aplicável) e reposicione as placas de cobertura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?