990-6426-024

Conexão dos cabos de energia

E3SBPSU10K20F

E3SBPSU30K40F

  1. Conecte o cabo de aterramento.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para alimentação única: Conecte os cabos de entrada ao disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    • Para alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass ao disjuntor de entrada da chave estática (SSIB).
  3. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para alimentação única: Conecte os cabos de entrada do nobreak ao disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    • Para alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass do nobreak ao disjuntor de entrada da chave estática (SSIB).
  4. Conecte os cabos de saída do nobreak ao disjuntor de saída da unidade (UOB).
  5. Conecte os cabos de carga.
  6. Prenda os cabos com abraçadeiras para cabos aos passadores de cabo, conforme demonstrado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?