990-6426-024

Conectar os cabos de sinal

NOTA: Passe os cabos de sinal separados dos cabos de energia.
  1. Remova a tampa plástica do disjuntor do bypass de manutenção MBB para obter acesso ao interruptor auxiliar.
  2. Conecte os cabos de sinal 22 AWG (não fornecidos) entre o disjuntor do bypass de manutenção MBB e nobreak.
  3. Passe os cabos de sinal pela parte superior ou inferior do painel de bypass de manutenção e prenda os cabos de sinal nos passadores dos cabos.

    E3SBPSU10K20F - Entrada superior de cabos

    E3SBPSU30K40F - Entrada superior de cabos

    E3SBPSU10K20F - Entrada inferior de cabos

    E3SBPSU30K40F - Entrada inferior de cabos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?