990-6427-006

Descripción general del sistema con tres SAI y panel de derivación de mantenimiento en paralelo

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor de salida de unidad
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
BB Relé de batería
SIB Disyuntor de aislamiento del sistema

Sistema con suministro de red simple

Sistema con suministro de red con dos entradas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?