990-6427-006

Conexión de los cables de señalización

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
  1. Retire la tapa de plástico del MBB del disyuntor de derivación de mantenimiento para acceder a los conmutadores auxiliares.
  2. Conecte los cables de señalización 22 AWG (no suministrados) entre el disyuntor de derivación de mantenimiento MBB y los SAI.
  3. Pase los cables de señalización por la parte superior o inferior del panel de derivación de mantenimiento en paralelo y sujete los cables de señalización a los protectores de cables.

    Sistema con entrada de cables por la parte superior

    Sistema con entrada de cables por la parte inferior

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?