990-6427-006

Preparación del panel de derivación de mantenimiento en paralelo para los cables

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
No haga orificios ni realice perforaciones en las placas guía instaladas ni cerca del panel de derivación de mantenimiento en paralelo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Preparación del panel de derivación de mantenimiento en paralelo para la alimentación y los cables de señalización:
    1. Afloje los seis pernos de la placa guía superior Y la inferior de los cables de alimentación, y retire las placas guía.
    2. Afloje los dos pernos de la placa guía superior o inferior de los cables de señalización, y retire la placa guía.

    Parte superior del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

    Parte inferior del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

  2. Perfore los orificios para el cableado o los conductos.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Compruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  3. Instale los conductos (si corresponde) y vuelva a colocar las placas guía.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?