990-6427-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Pase los cables de tierra por la parte superior o inferior y conéctelos.
  2. Pase los cables de entrada por la parte inferior y conéctelos a los terminales del disyuntor MBB.
  3. Pase los cables de salida en los tres SAI por la parte inferior y conéctelos a los terminales del SIB.
  4. Pase los cables de salida del sistema por la parte superior y conéctelos a los terminales de cables de salida del sistema.
  5. Sujete los cables con bridas (suministradas) en los protectores de cables.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?