990-6427-012

Montage du coffret bypass de maintenance pour onduleur en parallèle au mur

ATTENTION
Risque de blessure ou de dommages de l'équipement
  • Montez le coffret bypass de maintenance parallèle sur un mur ou un rack suffisamment solide et capable de supporter son poids.
  • Utilisez le matériel approprié pour le type de mur/rack.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Mesurez et marquez l'emplacement des quatre trous de montage sur le mur.
  2. Percez des trous au niveau des quatre marques et montez les boulons d'ancrage.
  3. Retirez les vis et ouvrez la porte intérieure dans le coffret bypass de maintenance.
  4. Soulevez le coffret bypass de maintenance parallèle, placez-le contre le mur et alignez-le avec les quatre boulons d'ancrage. Montez le coffret bypass de maintenance parallèle au mur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?