990-6427-012

Préparation du coffret bypass de maintenance pour onduleur en parallèle pour les câbles

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Ne percez pas de trous ni n'effectuez de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité du coffret bypass de maintenance pour onduleur en parallèle.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Préparez le coffret bypass de maintenance parallèle pour les câbles d'alimentation et de signal :
    1. Desserrez les six vis des panneaux supérieur ET inférieur pour les câbles d'alimentation et retirez-les.
    2. Desserrez les deux vis du panneau supérieur OU inférieur pour les câbles de signal et retirez-le.

    Partie supérieure du coffret bypass de maintenance pour onduleur en parallèle

    Partie inférieure du coffret bypass de maintenance pour onduleur en parallèle

  2. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/conduites.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut venir endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  3. Installez les conduites (le cas échéant) et replacez les panneaux.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?