990-6427-012

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Altitude 0 à 2 000 m (0 à 6 561 pieds)  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?