990-6427-012

Raccordement des câbles de signal

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
  1. Retirez le cache en plastique du disjoncteur du bypass de maintenance MBB pour accéder aux commutateurs auxiliaires.
  2. Raccordez les câbles de signal 22 AWG (non fournis) entre le disjoncteur du bypass de maintenance MBB et les ASI.
  3. Acheminez les câbles de signal via le haut ou le bas du coffret bypass de maintenance parallèle et fixez les câbles de signal aux passages de câbles.

    Système avec entrée des câbles par le haut

    Système avec entrée des câbles par le bas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?