990-6428B-006

Conexión de los cables de alimentación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones para cables o conductos con la placa guía instalada ni cerca del armario de baterías modulares.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
  1. Retire el conducto de la parte posterior del armario de baterías modulares.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

  2. Gire la caja de conductos y vuelva a instalarla.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

  3. Retire la placa guía de la parte superior o inferior de la caja de conductos, y taladre los orificios para la entrada de cables/conductos. Vuelva a colocar los conductos (si corresponde) y la placa guía.
  4. Retire el panel lateral derecho y la cubierta superior.

    Vista frontal del armario de baterías modulares

  5. Pase los cables de alimentación por la caja de conductos y conéctelos a las barras colectoras.
  6. Si más de un armario de baterías modulares forma parte de la instalación, conecte los cables de batería entre los armarios de baterías modulares.
  7. Vuelva a colocar el panel lateral derecho y la cubierta superior.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.