990-6428B-006

Instalación de las baterías en el armario de baterías modulares

  1. Bloquee o etiquete el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierta).
  2. Retire la placa que cubre la parte frontal de los estantes para baterías.
  3. Corte las tres bridas que sujetan los cables de batería al cuadro.
  4. Retire los tornillos M6 de los estantes para baterías. Guarde los tornillos para su uso en el futuro.
  5. Mientras sujeta la manilla, instale los módulos de baterías rama a rama y de abajo arriba.
    ADVERTENCIA
    peligro de descarga de arco eléctrico
    Tenga cuidado de no dañar los cables de la batería al instalar los módulos de baterías. Levante los cables de la batería de los estantes de la batería antes de empujar los módulos en el armario.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  6. Empuje hacia abajo cada módulo de baterías y fíjelo con el tornillo suministrado en la parte frontal del módulo de baterías.

    Vista frontal del módulo de baterías

  7. Retire los tubos de los terminales de alimentación y conecte los terminales a las baterías.
  8. Vuelva a colocar la placa delante de los estantes para baterías.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.