Point d’accès Wi-Fi

Présentation

Le point d’accès WiFi permet d’utiliser Panel Server comme routeur (point d’accès) pour mettre en service les équipements connectés. L’accès direct aux équipements n’est pas possible.

Le fait d’appuyer sur le bouton multifonction situé sur la face avant de Panel Server :

  • Active la fonction Wi-Fi

  • Active le point d’accès Wi-Fi pendant une période de 5 minutes.

Le voyant situé sur la face avant de Panel Server clignote en bleu. Si aucune connexion d’équipement n’est établie dans ce délai de 5 minutes, le point d’accès se désactive et le voyant revient à son état précédent.

NOTE: La désactivation de la fonction Wi-Fi désactive également le point d’accès Wi-Fi et interrompt toute connexion Wi-Fi active.

Si le voyant ne clignote pas en bleu lorsque vous appuyez sur le bouton, vérifiez que le Wi-Fi et le point d’accès Wi-Fi sont activés dans les pages Web.

Lorsque l’équipement qui utilise le point d’accès Wi-Fi est déconnecté, Panel Server peut avoir besoin de 5 minutes pour détecter qu’un équipement n’est plus connecté et pour revenir au voyant bleu clignotant. Le voyant cesse de clignoter au bout de 5 minutes sans connexion d’équipement.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal (sauf modèles Wired by Design) et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction de point d’accès Wi-Fi est activée ou désactivée sur la page Web Paramètres > Communication réseau > Point d’accès Wi-Fi.

Paramètres de point d’accès Wi-Fi

Paramètre Description
Activer la fonctionnalité de point d’accès Wi-Fi

Cliquez sur le commutateur à bascule pour activer ou désactiver la capacité de connexion au point d’accès (activée par défaut).

Identification de Panel Server

Code de l’équipement

Informations d’identification de Panel Server utilisées comme mot de passe pour la première connexion au point d’accès Wi-Fi.

NOTE: Modifiez le mot de passe pour protéger la sécurité physique de l’équipement.

Modifier SSID/mot de passe SSID

Affiche le nom par défaut du réseau du point d’accès Wi-Fi. Le nom par défaut est composé du code produit et du numéro de série de Panel Server, par exemple : PAS600L_123456789012. Ces informations sont également disponibles en scannant le code QR sur la face avant de Panel Server.

Utilisez ce champ pour modifier le nom du réseau du point d’accès Wi-Fi.

NOTE: Si vous modifiez le nom du réseau (SSID), il n’est plus possible d’utiliser les informations du code QR de l’équipement pour se connecter au point d’accès Wi-Fi. Vous devez utiliser le nouveau nom de réseau.
Nouveau mot de passe

Utilisez ce champ pour modifier le mot de passe afin d’améliorer la sécurité de votre équipement.

NOTE: Si vous modifiez le mot de passe, il n’est plus possible d’utiliser le code d’équipement pour vous connecter au point d’accès Wi-Fi. Vous devez utiliser le nouveau mot de passe.
Confirmer le mot de passe

Saisissez à nouveau le mot de passe modifié dans ce champ pour le confirmer.

Conditions préalables à la connexion au point d’accès Wi-Fi

Pour que la connexion au point d’accès Wi-Fi soit possible, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La fonction Wi-Fi est activée sur Panel Server (option activée par défaut).

  • La fonctionnalité de point d’accès Wi-Fi est activée sur Panel Server (option activée par défaut).

  • Les informations suivantes concernant Panel Server auquel vous souhaitez vous connecter :

    • Code de produit

    • Numéro de série

    • Code d’équipement

      NOTE: Le code d’équipement représente les informations d’identification de Panel Server. Considérez ces informations comme confidentielles.

    Ces informations peuvent être obtenues en scannant le code QR sur la face avant de Panel Server à l’aide d’un smartphone. Le code d’équipement est également disponible dans les pages Web Panel Server à Paramètres > Communication réseau > Point d’accès Wi-Fi.

Connexion au point d’accès Wi-Fi depuis un PC

@M-OP: confirm the procedure is still correct
  1. Appuyez sur le bouton multifonction situé sur la face avant de Panel Server pendant moins de 5 secondes. Le voyant de la face avant commence à clignoter en bleu pour indiquer que le point d’accès Wi-Fi sur Panel Server est disponible pour le couplage.

  2. Dans la liste des réseaux de votre PC, localisez le nom du réseau Panel Server (composé du code produit et du numéro de série notés précédemment, par exemple : PAS600L_123456789012).

    NOTE: Si le nom et/ou le mot de passe du réseau n’ont pas été définis sur les valeurs par défaut, vous devez rechercher le nouveau nom et saisir le nouveau mot de passe. Si vous perdez ou oubliez le mot de passe, vous pouvez en définir un nouveau dans les pages Web Panel Server, accessibles via une connexion Ethernet.

  3. Sélectionnez le réseau et saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut : code d’équipement). Le voyant situé sur la face avant de Panel Server est allumé en bleu fixe pour indiquer que la connexion est établie.

  4. Pour ouvrir les pages Web de Panel Server, sur votre PC, ouvrez les paramètres du réseau de point d’accès Wi-Fi Panel Server sélectionné. Dans la liste des propriétés, copiez l’adresse IPv4.

  5. Dans votre navigateur, saisissez https://, puis collez l’adresse IPv4, en remplaçant le dernier chiffre par 1, par exemple, si l’adresse IPv4 est nnn.NNN.mmm.2, saisissez https://nnn.NNN.mmm.1.

    Résultat : Les pages Web de Panel Server s’ouvrent.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?