Ponto de acesso Wi-Fi
Apresentação
O ponto de acesso Wi-Fi permite-lhe utilizar o Panel Server como um router (ponto de acesso) para colocar dispositivos ligados em funcionamento. O acesso direto aos dispositivos não está disponível.
Premir o botão multifunções na parte frontal do Panel Server:
-
Ativa a ativação Wi-Fi
-
Ativa o ponto de acesso Wi-Fi durante 5 minutos.
O LED na parte dianteira do Panel Server pisca a azul. Se não for estabelecida qualquer ligação de dispositivo num período de 5 minutos, o ponto de acesso é desativado e o LED é invertido para o estado anterior.
Se o LED não piscar a azul quando premir o botão, verifique se a Wi-Fi e o ponto de acesso Wi-Fi estão ativados nas páginas Web.
Quando o dispositivo que utiliza o ponto de acesso Wi-Fi é desligado, pode demorar até 5 minutos para que o Panel Server detete que já não existe um dispositivo ligado e volte a piscar em azul. O LED pára de piscar após 5 minutos sem ligação do dispositivo.
Disponibilidade
Esta função está disponível no Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e Advanced.
Definir os parâmetros
A funcionalidade do ponto de acesso Wi-Fi está ativada ou desativada na página Web
.Definições do ponto de acesso Wi-Fi
Parâmetro | Descrição | |
---|---|---|
Ativar funcionalidade de ponto de acesso Wi-Fi |
Clique no botão de ativar/desativar para ativar ou desativar a capacidade de ligar ao ponto de acesso (ativado por predefinição). |
|
Identificação do Panel Server |
Credenciais do Panel Server utilizadas como palavra-passe para a primeira ligação ao ponto de acesso Wi-Fi. NOTA: Altere a palavra-passe para ajudar
a proteger a segurança física do dispositivo.
|
|
Alterar SSID/palavra-passe | SSID |
Apresenta o nome predefinido da rede do ponto de acesso Wi-Fi. O nome predefinido é composto pelo código do produto e pelo número de série do Panel Server, por exemplo: PAS600L_123456789012. Estas informações também estão disponíveis através da pesquisa do código QR na parte dianteira do Panel Server. Utilize este campo para alterar o nome da rede do ponto de acesso Wi-Fi. NOTA: Se alterar o nome da rede (SSID), já
não é possível utilizar as informações obtidas
através da pesquisa do código QR no dispositivo para ligação
ao ponto de acesso Wi-Fi. Tem de utilizar o novo nome de rede.
|
Nova palavra-passe |
Utilize este campo para alterar a palavra-passe para melhorar a segurança do dispositivo. NOTA: Se alterar a palavra-passe,
já não é possível utilizar o código do dispositivo para
estabelecer ligação ao ponto de acesso Wi-Fi. É necessário
utilizar a nova palavra-passe.
|
|
Confirmar palavra-passe |
Utilize este campo para introduzir novamente a nova palavra-passe para confirmar. |
Pré-requisitos da ligação do ponto de acesso Wi-Fi
Os pré-requisitos para ligação ao ponto de acesso Wi-Fi são os seguintes:
-
A ativação Wi-Fi está ativada no Panel Server (ativada por predefinição).
-
A funcionalidade do ponto de acesso Wi-Fi está ativada no Panel Server (ativada por predefinição).
-
As seguintes informações relativas ao Panel Server que pretende ligar a:
-
Código do produto
-
Número de série
-
NOTA: O código do dispositivo representa as credenciais do Panel Server. Estas informações devem ser tratadas como confidenciais.
Estas informações podem ser obtidas através da leitura do código QR na parte dianteira do Panel Server utilizando um smartphone. O código do dispositivo também está disponível nas páginas Web do Panel Server em .
-
Ligar ao ponto de acesso Wi-Fi a partir de um PC
-
Prima o botão multifunções na parte dianteira do Panel Server durante menos de 5 segundos. O LED na parte dianteira começa a piscar a azul para indicar que o ponto de acesso Wi-Fi na Panel Server está disponível para emparelhamento.
-
Na lista de redes no seu PC, localize o nome da rede Panel Server (composto pelo código do produto e número de série que observou anteriormente, por exemplo: PAS600L_123456789012).
NOTA: Se o nome da rede e/ou a palavra-passe tiverem sido alterados a partir dos valores predefinidos, é necessário encontrar o novo nome e introduzir a nova palavra-passe. Se perder ou esquecer a palavra-passe, pode definir uma nova palavra-passe nas páginas Web do Panel Server, acedidas através de uma ligação Ethernet. -
Selecione a rede e introduza a palavra-passe (palavra-passe predefinida: código do dispositivo). O LED na parte dianteira do Panel Server acende-se a azul fixo para indicar que a ligação está estabelecida.
-
Para abrir as páginas Web do Panel Server, no seu PC, abra as definições do rede de pontos de acesso Wi-Fi Panel Server que selecionou. Na lista de propriedades, copie o endereço IPv4.
-
No browser, escreva https:// e, em seguida, cole o endereço IPv4, substitua o último dígito por 1, por exemplo, se o endereço IPv4 for nnn.NNN.mmm.2, introduza https://nnn.NNN.mmm.3.
Resultado: As páginas Web do Panel Server são abertas.