Wi-Fi-Zugangspunkt
Einführung
Der Wi-Fi-Zugangspunkt ermöglicht Ihnen die Verwendung des Panel Server als Router (Zugangspunkt) zur Inbetriebnahme verbundener Geräte. Der direkte Zugriff auf Geräte ist nicht verfügbar.
Das Drücken der Multifunktionstaste an der Frontseite des Panel Server:
-
Aktiviert die Wi-Fi-Aktivierung.
-
Aktiviert den Wi-Fi-Zugangspunkt für einen Zeitraum von 5 Minuten.
Die LED an der Frontseite des Panel Server blinkt blau. Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Geräteverbindung hergestellt wird, wird der Zugangspunkt deaktiviert und die LED kehrt in den vorherigen Status zurück.
Wenn die LED bei Betätigung der Taste nicht blau blinkt, vergewissern Sie sich, dass Wi-Fi und Wi-Fi-Zugangspunkt auf den Webseiten aktiviert sind.
Wenn das Gerät, das den Wi-Fi-Zugangspunkt verwendet, getrennt wird, kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis der Panel Server feststellt, dass kein Gerät mehr verbunden ist. Die LED blinkt dann erneut blau. Nach 5 Minuten hört die LED auf zu blinken, wenn nach wie vor keine Verbindung zum Gerät besteht.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal (außer Wired by Design-Modelle) und Advanced.
Einstellen der Parameter
Die Wi-Fi-Zugangspunktfunktion wird auf der Webseite
aktiviert oder deaktiviert.Einstellungen für den Wi-Fi-Zugangspunkt
Parameter | Beschreibung | |
---|---|---|
Wi-Fi-Zugangspunkt aktivieren |
Klicken Sie auf die Umschaltfläche, um die Funktion zur Verbindung mit dem Zugangspunkt zu aktivieren oder zu deaktivieren (standardmäßig aktiviert). |
|
Panel Server Identifikation |
Panel Server-Anmeldedaten, die als Passwort für die erste Verbindung mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt verwendet werden. HINWEIS: Ändern Sie
das Passwort, um die physische Sicherheit des Geräts zu schützen.
|
|
SSID ändern/ Passwort | SSID |
Zeigt den Standardnamen für das Wi-Fi-Zugangspunktnetzwerk an. Der Standardname besteht aus dem Produktcode und der Seriennummer des Panel Server. Beispiel: PAS600L_123456789012. Diese Informationen können auch durch Scannen des QR-Codes auf der Frontseite des Panel Server abgerufen werden. Verwenden Sie dieses Feld, um den Namen des Wi-Fi-Zugangspunktnetzwerks zu ändern. HINWEIS: Wenn Sie
den Netzwerknamen (SSID) ändern, ist es nicht mehr möglich,
die Daten, die Sie durch Scannen des QR-Codes auf dem Gerät erhalten
haben, für den Aufbau einer Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt
zu verwenden. Sie müssen den neuen Netzwerknamen verwenden.
|
Neues Passwort |
Verwenden Sie dieses Feld, um das Passwort zu ändern, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen. HINWEIS: Wenn
Sie das Passwort ändern, ist es nicht mehr möglich, den Gerätecode für die
Verbindung mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt zu verwenden. Sie müssen
das neue Passwort verwenden.
|
|
Passwort bestätigen |
Verwenden Sie dieses Feld, um das neue Passwort zur Bestätigung erneut einzugeben. |
Voraussetzungen für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt
Für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
-
Die Wi-Fi-Aktivierung ist auf dem Panel Server aktiviert (standardmäßig aktiviert).
-
Die Wi-Fi-Zugangspunktfunktion ist auf dem Panel Server aktiviert (standardmäßig aktiviert).
-
Die folgenden Informationen beziehen sich auf den Panel Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:
-
Produktcode
-
Seriennummer
-
HINWEIS: Der Gerätecode entspricht den Anmeldedaten des Panel Server. Behandeln Sie diese Informationen vertraulich.
Diese Informationen können durch Scannen des QR-Codes auf der Frontseite des Panel Server mit einem Smartphone abgerufen werden. Der Gerätecode ist auch auf den Panel Server-Webseiten unter verfügbar.
-
Verbindung mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt von einem PC
-
Drücken Sie die Multifunktionstaste an der Frontseite des Panel Server für weniger als 5 Sekunden: Die LED an der Frontseite beginnt blau zu blinken, um anzuzeigen, dass der Wi-Fi-Zugangspunkt am Panel Server für die Kopplung verfügbar ist.
-
Suchen Sie in der Liste der Netzwerke auf Ihrem PC den Panel Server-Netzwerknamen (bestehend aus dem Produktcode und der Seriennummer, die Sie zuvor angegeben haben, z. B.: PAS600L_123456789012).
HINWEIS: Wenn der Netzwerkname und/oder das Passwort von den Standardwerten geändert wurden, müssen Sie den neuen Namen suchen und das neue Passwort eingeben. Wenn Sie das Passwort verlieren oder vergessen, können Sie in den Panel Server-Webseiten, auf die über eine Ethernet-Verbindung zugegriffen wird, ein neues Passwort einstellen. -
Wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein (Standardpasswort: Gerätecode). Die LED auf der Vorderseite des Panel Server leuchtet permanent blau, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt wurde.
-
Öffnen Sie auf Ihrem PC die Einstellungen des Panel Server-Wi-Fi-Zugangspunktnetzwerks, das Sie ausgewählt haben, um die Webseiten des Panel Server zu öffnen. Kopieren Sie die IPv4-Adresse in der Liste der Eigenschaften.
-
Geben Sie in Ihrem Browser Folgendes ein: https:// und fügen Sie dann die IPv4-Adresse ein. Ersetzen der letzten Ziffer durch 1, z. B. wenn die IPv4-Adresse nnn.NNN.mmm.2 ist, geben Sie https://nnn.NNN.mmm.1 ein.
Ergebnis: Die Webseiten des Panel Server werden geöffnet.