Punto de acceso Wi-Fi

Presentación

El punto de acceso Wi-Fi permite utilizar el Panel Server como enrutador (punto de acceso) para poner en marcha los dispositivos conectados. El acceso directo a los dispositivos no está disponible.

Pulsar el botón multifunción en la cara frontal del Panel Server:

  • Permite activar el Wi-Fi.

  • Activa el punto de acceso Wi-Fi durante 5 minutos.

El LED en la parte frontal del Panel Server parpadea en azul. Si no se establece una conexión de dispositivo en ese período de 5 minutos, el punto de acceso se desactiva y el LED vuelve a su estado anterior.

NOTA: Al deshabilitar la activación del Wi-Fi, se desactiva el punto de acceso Wi-Fi y se interrumpe cualquier conexión Wi-Fi activa.

Si el LED no parpadea en azul cuando se pulsa el botón, compruebe que el Wi-Fi y el punto de acceso Wi-Fi estén habilitados en las páginas web.

Cuando se desconecta el dispositivo que utiliza el punto de acceso Wi-Fi, Panel Server puede tardar hasta 5 minutos en detectar que ya no hay un dispositivo conectado y volver al LED azul parpadeando. El indicador luminoso deja de parpadear después de 5 minutos sin conexión al dispositivo.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal (excepto los modelos Wired by Design) y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La función de punto de acceso Wi-Fi está habilitada o deshabilitada en la página web Configuración > Comunicación de red > Punto de acceso Wi-Fi.

Configuración del punto de acceso Wi-Fi

Parámetro Descripción
Habilitar la función de punto de acceso Wi-Fi

Haga clic en el conmutador para habilitar o deshabilitar la capacidad de conexión al punto de acceso (habilitada de forma predeterminada).

Identificación del Panel Server

Código del dispositivo

Credenciales del Panel Server utilizadas como contraseña para la primera conexión al punto de acceso Wi-Fi.

NOTA: Cambie la contraseña para proteger la seguridad física del dispositivo.

Cambiar SSID/contraseña SSID

Muestra el nombre predeterminado de la red de puntos de acceso Wi-Fi. El nombre predeterminado está compuesto por el código de producto y el número de serie del Panel Server, por ejemplo: PAS600L_123456789012. Esta información también está disponible si se escanea el código QR en la parte frontal del Panel Server.

Utilice este campo para cambiar el nombre de la red de puntos de acceso Wi-Fi.

NOTA: Si cambia el nombre de la red (SSID), ya no es posible utilizar la información obtenida mediante el escaneo del código QR del dispositivo para conectarse al punto de acceso Wi-Fi. Debe utilizar el nuevo nombre de red.
Nueva contraseña

Use este campo para cambiar la contraseña y mejorar la seguridad de su dispositivo.

NOTA: Si cambia la contraseña, ya no es posible utilizar el código del dispositivo para conectarse al punto de acceso Wi-Fi. Debe usar la nueva contraseña.
Confirmar contraseña

Utilice este campo para volver a escribir la nueva contraseña que desea confirmar.

Requisitos previos de conexión del punto de acceso Wi-Fi

Los requisitos previos para conectarse al punto de acceso Wi-Fi son los siguientes:

  • La activación de Wi-Fi está habilitada en el Panel Server (activado de forma predeterminada).

  • La función de punto de acceso Wi-Fi está habilitada en el Panel Server (activado de forma predeterminada).

  • La siguiente información relacionada con el Panel Server a la que desea conectarse:

    Esta información se puede obtener si escanea el código QR en la parte frontal del Panel Server con un smartphone. El código del dispositivo también está disponible en las páginas web del Panel Server en Ajustes > Comunicación de red > Punto de acceso Wi-Fi.

Conexión al punto de acceso Wi-Fi desde un PC

@M-OP: confirm the procedure is still correct
  1. Pulse el botón multifunción en la cara frontal del Panel Server durante menos de 5 segundos. El LED en la cara frontal comienza a parpadear en azul para indicar que el punto de acceso Wi-Fi del Panel Server está disponible para emparejamiento.

  2. En la lista de redes de su PC, busque el nombre de red del Panel Server (formado por el código de producto y el número de serie anotados anteriormente, por ejemplo: PAS600L_123456789012).

    NOTA: Si el nombre de red o la contraseña se han cambiado de los valores predeterminados, debe buscar el nuevo nombre e introducir la nueva contraseña. Si pierde u olvida la contraseña, puede establecer una contraseña nueva en el las páginas web del Panel Server, a las que se accede mediante una conexión Ethernet.

  3. Seleccione la red e introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: código del dispositivo). El LED en la parte frontal del Panel Server está en azul fijo para indicar que la conexión se ha establecido.

  4. Para abrir las páginas web del Panel Server, en su PC, abra los ajustes de la red de puntos de acceso Wi-Fi Panel Server que seleccionó. En la lista de propiedades, copie la dirección IPv4.

  5. En el explorador, escriba https:// y, a continuación, pegue la dirección IPv4 y reemplace el último dígito por 1 (por ejemplo, si la dirección IPv4 es nnn.NNN.mmm.2, tipo https://nnn.NNN.mmm.1).

    Resultado: se abrirán las páginas web del Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?