Anhang C: Indikatoren für das Wireless-Gerätenetzwerk
Signalqualitätspegel
Die Signalqualität basiert auf den Netzwerkindikatoren LQI (Link Quality Indicator: Verbindungsqualität) und PER (Packet Error Rate: Paketfehlerrate), wie in der folgenden Tabelle gezeigt:
Verbindungsqualität (LQI) | ||||
---|---|---|---|---|
LQI < 30 |
30 ≤ LQI < 60 |
60 ≤ LQI |
||
Paketfehlerrate (PER) |
PER > 30 % |
Schwach |
Schwach |
Ausreichend |
10 % < PRO ≤ 30 % |
Schwach |
Ausreichend |
Gut |
|
PER ≤ 10 % |
Ausreichend |
Gut |
Hervorragend |
Netzwerkanzeigen
Die folgende Tabelle beschreibt die Netzwerkindikatoren der Wireless-Geräte.
Informationstyp | Beschreibung |
---|---|
Zeigt den Leistungspegel des Wireless-Signals an.
|
|
Zeigt die Messung der Stärke und/oder Qualität der empfangenen Frames an. HINWEIS: Es wird empfohlen, diesen Indikator als Hauptindikator
für die Akzeptanz heranzuziehen.
|
|
Zeigt das Verhältnis der Pakete, die kein Ziel erreichen, zur erwarteten Gesamtanzahl an Paketen an. Das Verhältnis wird als Prozentsatz ausgedrückt. Die Berechnung des PER-Indikators (Paketfehlerrate) hängt vom Indikator-/Anzeigetyp ab:
|