Anexo C: Indicadores de rede de dispositivo sem fios

Nível de qualidade do sinal

O nível de qualidade do sinal é baseado nos indicadores de rede LQI e PER, como indicado na tabela a seguir:

  Indicador de qualidade da ligação (LQI)

LQI < 30

30 ≤ LQI < 60

60 ≤ LQI

Taxa de erros do pacote (PER)

PER > 30%

Fraca

Fraca

Razoável

10% < PER ≤ 30%

Fraca

Razoável

Boa

PER ≤ 10%

Razoável

Boa

Excelente

Indicadores de rede

A tabela seguinte descreve os indicadores de rede de dispositivos sem fios.

Tipo de informação Descrição

RSSI

Mostra o nível de energia do sinal sem fios.

  • 0 a -65 dbm indica um bom nível de potência

  • -65 a -75 dbm indica um nível de potência médio

  • -75 dbm indica um baixo nível de potência com risco de corte de energia

LQI

Mostra a medição da intensidade e/ou da qualidade das tramas recebidas.

NOTA: É recomendável utilizar este indicador como principal indicador de aceitação.

PER

Apresenta a relação do pacote que não acede ao destino através do número total previsto de pacotes. É expresso como uma percentagem.

O cálculo do indicador PER (taxa de erro do pacote) depende do tipo de indicador:

  • Indicador do dispositivo: fornecido pelo dispositivo.

  • Indicador do Panel Server: calculado sobre uma janela deslizante de 10 minutos e atualizado a cada 30 segundos.

  • Indicador de ligação: apresenta o maior dos dois indicadores anteriores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?