Descrizione hardware
Panel Server Entry
Lato frontale |
Lato inferiore |
Lato superiore |
|
Per informazioni sull’installazione di Panel Server Entry, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: NNZ76760. |
Panel Server Universal
Lato frontale |
Lato inferiore |
Lato posteriore |
|
Lato superiore |
Per informazioni sull’installazione di Panel Server Universal, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: GEX84977 |
Panel Server Universal Wired by Design
Lato frontale |
Lato inferiore |
Lato posteriore |
|
Lato superiore |
Per informazioni sull’installazione di Panel Server Universal Wired by Design, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: PKR28607. |
Panel Server Advanced
Lato frontale |
Lato inferiore |
Lato posteriore |
|
Lato superiore |
Per informazioni sull’installazione di Panel Server Advanced, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: BQT54848 |
Versione hardware
Il Panel Server esiste in due versioni hardware, a seconda del modello e della data di produzione, la versione hardware 001.000.000 e la versione hardware 002.000.000.
I seguenti modelli di EcoStruxure Panel Server sono rilasciati con la versione hardware 002.000.000 (HW: V02):
-
PAS600P
-
Modello PAS600PWD Wired by Design senza funzionalità di comunicazione wireless
-
Modello PAS600LWD Wired by Design senza funzionalità di comunicazione wireless
Alcuni modelli di Universal e Advanced EcoStruxure Panel Server esistono in due versioni hardware: 001.000.000 e 002.000.000 (HW: V02). Entrambe le versioni offrono le stesse capacità e funzionalità. Per PAS600 e PAS600L, la versione hardware 002.000.000 consente di aggiungere un’antenna IEEE 802.15.4 esterna, non disponibile per la versione hardware 001.000.000.
Per identificare la versione hardware del Panel Server, utilizzare uno dei metodi seguenti:
-
Le informazioni stampate nella parte superiore del Panel Server:
-
Versione hardware 001.000.000: Indirizzo MAC e numero di serie
-
Versione hardware 002.000.000: indirizzo MAC, numero di serie e HW: V2.0
-
-
Nella pagina web Panel Server in uno dei seguenti percorsi:
-
LED di stato Panel Server
LED di stato Ethernet
Pulsante multifunzione
Utilizzare il pulsante multifunzione per eseguire le seguenti funzioni:
-
Avviare la connessione utilizzando il punto di accesso Wi-Fi (tranne modelli Wired by Design)
-
Riavviare il Panel Server
-
Riportare il Panel Server alle impostazioni predefinite
Funzione | Azione | Stato LED | Indicazione |
---|---|---|---|
Attivazione punto di accesso Wi-Fi |
Premere il pulsante multifunzione per meno di 5 s |
Blu lampeggiante |
Il punto di accesso Wi-Fi del Panel Server è disponibile per la connessione. |
Blu fisso |
Connessione al punto di accesso Wi-Fi stabilita. |
||
Arancione lampeggiante veloce |
La connessione al punto di accesso Wi-Fi non è autorizzata. |
||
Riavvio del Panel Server |
Premere il pulsante multifunzione per 5-10 s |
Arancione fisso |
Panel Server è in fase di riavvio. |
Verde fisso |
Panel Server è in funzionamento normale dopo il riavvio. |
||
Premere il pulsante multifunzione per più di 10 s finché il LED arancione fisso inizia a lampeggiare rapidamente. |
Arancione lampeggiante veloce |
Viene avviato il ripristino alle impostazioni predefinite. |
|
Confermare il ripristino delle predefinite premendo nuovamente il pulsante multifunzione entro 5 secondi. |
Verde lampeggiante veloce |
Il ripristino delle impostazioni predefinite è confermato. |
|
Per annullare il ripristino delle impostazioni predefinite, attendere che il LED cambi colore. |
Rosso lampeggiante veloce |
Il ripristino delle impostazioni predefinite è annullato. |
|
Attendere il riavvio completo di Panel Server. |
Arancione fisso |
Panel Server è in fase di avvio |
|
Verde fisso |
Panel Server è in funzionamento normale dopo il ripristino. |
Codice QR
Quando il codice QR sul lato frontale di un Panel Server viene acquisito con uno smartphone connesso a Internet, viene visualizzata la pagina iniziale di Go2SE.
La pagina iniziale visualizza:
-
Informazioni su Panel Server
-
Un elenco di menu
Rilevamento manomissione
Un’etichetta di indicazione della manomissione consente di rilevare l’accesso fisico non autorizzato in Panel Server. Questa etichetta è di colore grigio chiaro con Schneider Electric scritto in nero.
La figura
seguente illustra la posizione dell’etichetta di indicazione
manomissione (A) applicata sul lato destro di Panel Server:
Prima di installare, utilizzare, eseguire interventi di assistenza o eseguire la manutenzione di EcoStruxure Panel Server, controllare l’integrità dell’etichetta di indicazione manomissione.
Antenna Wi-Fi esterna (opzionale)
L’antenna Wi-Fi esterna è un’opzione per:
-
Panel Server Universal (tranne modelli Wired by Design)
-
Panel Server Advanced
Utilizzare l’antenna Wi-Fi esterna in casi di utilizzo specifico, ad esempio quando Panel Server è installato in un quadro con partizioni metalliche e sportello. L’antenna migliora la qualità del segnale di radiofrequenza.
Collegare l’antenna Wi-Fi (codice prodotto PASA-ANT1) nella parte inferiore di Panel Server e installare l’antenna sul pannello superiore del quadro.
Per informazioni sull’installazione dell’antenna esterna, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: NNZ58425.
Per informazioni sulla configurazione del Panel Server dopo aver installato l’antenna esterna, consultare Infrastruttura Wi-Fi.
Per informazioni sulla comunicazione Wi-Fi nel sistema Panel Server, vedere DOCA0289•• Wireless Communication Architectures With EcoStruxure Panel Server - Guida alla progettazione.
Antenna esterna IEEE 802.15.4 (opzionale)
L’antenna esterna IEEE 802.15.4 è opzionale per:
-
Panel Server Universal versione hardware 002.000.000 (tranne modelli Wired by Design)
-
Panel Server Advanced
Utilizzare l’antenna esterna IEEE 802.15.4 in casi d’uso specifici, ad esempio quando il Panel Server Advanced è installato in un quadro con partizioni metalliche e sportello e alcuni dispositivi wireless sono collocati in un luogo diverso. L’antenna estende la rete wireless all’esterno del quadro elettrico.
Collegare l’antenna IEEE 802.15.4 (codice prodotto PASA-ANT1) nella parte superiore di Panel Server Advanced e installare l’antenna sulla parte superiore del quadro.
Per informazioni sull’installazione dell’antenna esterna, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: NNZ58425.
Per informazioni sulla configurazione del Panel Server dopo aver installato l’antenna esterna, consultare Infrastruttura Wi-Fi.
Per informazioni sulla comunicazione wireless nel sistema Panel Server, vedere DOCA0289•• Wireless Communication Architectures With EcoStruxure Panel Server - Guida alla progettazione.