Descrição do hardware

Panel Server Entry

Parte dianteira

Parte inferior

Parte superior

       
   
  1. LED de estado do Panel Server

  2. Botão multifunções

  3. Código QR para obter informações do produto (incluindo código do dispositivo, credenciais para utilização na reclamação segura de Panel Server a partir de aplicações na nuvem)

  4. LED Ethernet 1: Velocidade

  5. LED Ethernet 2: Atividade

  6. Porta de comunicação Ethernet

  7. Bloco terminal de fornecimento de energia

  8. Endereço MAC e número de série

Para obter informações sobre a instalação do Panel Server Entry, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: NNZ76760.

Panel Server Universal

Parte dianteira

Parte inferior

Traseira

       

Parte superior

 
  1. Bloco terminal de fornecimento de energia

  2. Bloco terminal de entradas digitais (PAS600L)

  3. LED de estado do Panel Server

  4. Botão multifunções

  5. Código QR para obter informações do produto (incluindo código do dispositivo, credenciais para utilização na reclamação segura de Panel Server a partir de aplicações na nuvem)

  6. Porta de comunicação RS485 Modbus

  7. LED Ethernet 1: Velocidade

  8. LED Ethernet 2: Atividade

  9. Porta de antena Wi-Fi externa

  10. Porta de comunicação Ethernet 1

  11. Porta de comunicação Ethernet 2

  12. Ligação à terra

  13. Endereço MAC e número de série e versão de hardware HW: V2.0 (apenas para a versão de hardware 002.000.000)

  14. Porta da antena IEEE 802.15.4 externa (para HW: V2.0 PAS600, PAS600L, apenas PAS600P)

Para obter informações sobre a instalação do Panel Server Universal, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: GEX84977

Panel Server Universal Wired by Design

Parte dianteira

Parte inferior

Traseira

       

Parte superior

 
  1. Bloco terminal de fornecimento de energia

  2. Bloco terminal de entradas digitais (PAS600LWD)

  3. LED de estado do Panel Server

  4. Botão multifunções

  5. Código QR para obter informações do produto (incluindo código do dispositivo, credenciais para utilização na reclamação segura de Panel Server a partir de aplicações na nuvem)

  6. Porta de comunicação RS485 Modbus

  7. LED Ethernet 1: Velocidade

  8. LED Ethernet 2: Atividade

  9. Porta de comunicação Ethernet 1

  10. Porta de comunicação Ethernet 2

  11. Ligação à terra

  12. Endereço MAC, número de série e versão de hardware HW: V2.0

Para obter informações sobre a instalação de Panel Server Universal Wired by Design, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: PKR28607.

Panel Server Advanced

Parte dianteira

Parte inferior

Traseira

       

Parte superior

 
  1. Bloco terminal de fornecimento de energia (PAS800, PAS800L)

  2. Bloco terminal de entradas digitais (PAS800L)

  3. LED de estado do Panel Server

  4. Botão multifunções

  5. Código QR para obter informações do produto (incluindo código do dispositivo, credenciais para utilização na reclamação segura de Panel Server a partir de aplicações na nuvem)

  6. Porta de comunicação RS485 Modbus

  7. LED Ethernet 1: Velocidade

  8. LED Ethernet 2: Atividade

  9. Porta de antena Wi-Fi externa

  10. Porta de comunicação Ethernet 1

  11. Porta de comunicação Ethernet 2

  12. Ligação à terra

  13. Endereço MAC e número de série e versão de hardware HW: V2.0 (apenas para a versão de hardware 002.000.000)

  14. Porta da antena IEEE 802.15.4 externa (PAS800, PAS800L)

Para obter informações sobre a instalação do Panel Server Advanced, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: BQT54848

Versão do hardware

O Panel Server existe em duas versões de hardware, dependendo do modelo e da data de fabrico, versão de hardware 001.000.000 e versão de hardware 002.000.000.

Os seguintes modelos do EcoStruxure Panel Server são lançados com a versão de hardware 002.000.000 (HW: V02):

  • PAS600P

  • PAS600PWD Wired by Design modelo sem capacidade de comunicação sem fios

  • PAS600LWD Wired by Design modelo sem capacidade de comunicação sem fios

Determinados modelos de Universal e Advanced EcoStruxure Panel Server estão disponíveis em duas versões de hardware: 001.000.000 e 002.000.000 (HW: V02). Ambas as versões oferecem as mesmas capacidades e funcionalidade. Para PAS600 e PAS600L, a versão de hardware 002.000.000 permite adicionar uma antena IEEE 802.15.4 externa, não disponível para a versão de hardware 001.000.000.

Para identificar a versão de hardware do seu Panel Server, verifique uma das seguintes formas:

  • As informações impressas na parte superior do Panel Server:

    • Versão de hardware 001.000.000: Endereço MAC e número de série

    • Versão de hardware 002.000.000: endereço MAC, número de série e HW: V2.0

  • Nas páginas Web do Panel Server num dos seguintes caminhos:

    • Definições > Geral > Identificação > Revisão de hardware

    • Manutenção > Atualização do firmware > Revisão de hardware

LED de estado do Panel Server

O LED indica o modo de funcionamento do Panel Server.
Indicação LED Descrição
Panel Server desligado.

O Panel Server está a ligar. O sistema é inicializado em 2  minutos.

O Panel Server está a funcionar normalmente.

Foi detetada uma avaria ligeira. Estabeleça ligação ao software Panel Server para efetuar um diagnóstico.

Foi detetado uma avaria grave. O Panel Server deve ser substituído.

O ponto de acesso Wi-Fi está disponível para ligação.

A ligação do ponto de acesso Wi-Fi está estabelecida.

LED de estado da Ethernet

A combinação dos dois LED de uma porta RJ45 indica o estado de comunicação Ethernet do Panel Server.

LED Ethernet

Descrição

LED 1: Velocidade

LED 2: Atividade

Sem comunicação Ethernet

Comunicação Ethernet de 10 Mb ativa

Comunicação Ethernet de 100 Mb ativa

Botão Multifunções

Utilize o botão multifunções para executar as seguintes funções:

  • Inicie a ligação utilizando o ponto de acesso Wi-Fi (exceto nos modelos Wired by Design)

  • Reinicie o Panel Server

  • Reponha o Panel Server para as definições de fábrica

Função Ação Estado do LED Indica

Ativar ponto de acesso Wi-Fi

Prima o botão multifunções durante menos de 5 s

Azul intermitente

O ponto de acesso Wi-Fi Panel Server está disponível para ligação.

Azul fixo

A ligação do ponto de acesso Wi-Fi está estabelecida.

Laranja intermitente rápido

A ligação do ponto de acesso Wi-Fi não está autorizada.

Reiniciar o Panel Server

Prima o botão multifunções durante 5 s a 10 s

Laranja fixo

O Panel Server está a ser reiniciado.

Verde fixo

O Panel Server está a funcionar normalmente após o reinício.

Reponha o Panel Server para as definições de fábrica

Prima o botão multifunções durante mais de 10 s até que o LED cor de laranja estável comece a piscar rapidamente.

Laranja intermitente rápido

A reposição das definições de fábrica é iniciada.

Confirme a reposição das definições de fábrica premindo novamente o botão multifunções no espaço de 5 segundos.

Verde intermitente rápido

A reposição para as definições de fábrica é confirmada.

Para cancelar a reposição das definições de fábrica, aguarde que o LED mude de cor.

Vermelho intermitente rápido

A reposição das definições de fábrica foi cancelada.

Aguarde até o Panel Server seja reiniciado por completo.

Laranja fixo

O Panel Server está a iniciar

Verde fixo

O Panel Server está a funcionar normalmente após a reposição.

Código QR

Quando o código QR na parte dianteira de um Panel Server é pesquisado com um smartphone ligado à Internet, a página de destino de Go2SE é apresentada.

A página de destino apresenta:

  • Informações sobre o Panel Server

  • Uma lista de menus

Deteção de adulteração

Uma etiqueta indicadora de adulteração ajuda a detetar acesso físico não autorizado ao Panel Server. Esta etiqueta é cinzenta claro com Schneider Electric escrito a preto.

A figura que se segue mostra a posição da etiqueta com indicação de adulteração (A) fixada no lado direito do Panel Server:

Antes de instalar, utilizar, efetuar a reparação ou manutenção do EcoStruxure Panel Server, verifique a integridade da etiqueta com indicação de adulteração.

Antena Wi-Fi externa (opcional)

A antena Wi-Fi externa é uma opção para:

  • Panel Server Universal (exceto os modelos Wired by Design)

  • Panel Server Advanced

Utilize a antena Wi-Fi externa em casos de utilização específicos, por exemplo, quando o Panel Server é instalado num quadro de distribuição com divisórias metálicas e uma porta. A antena melhora a qualidade do sinal de radiofrequência.

Ligue a antena Wi-Fi (referência PASA-ANT1) na parte inferior do Panel Server e instale a antena no teto do quadro elétrico.

Para obter informações sobre a instalação da antena externa, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: NNZ58425.

Para obter informações sobre como configurar o Panel Server depois de instalar a antena externa, consulte Infraestrutura Wi-Fi.

Para obter informações sobre a comunicação Wi-Fi no sistema Panel Server, consulte DOCA0289•• Arquiteturas de comunicação sem fios com EcoStruxure Panel Server - manual de conceção.

Antena IEEE 802.15.4 externa (opcional)

A antena IEEE 802.15.4 externa é uma opção para:

  • Versão de hardware 002.000.000 do Panel Server Universal (exceto os modelos Wired by Design)

  • Panel Server Advanced

Utilize a antena IEEE 802.15.4 externa em casos de utilização específica, por exemplo, se o Panel Server Advanced for instalado num quadro de distribuição com divisórias metálicas e uma porta e alguns dispositivos sem fios estão situados num local diferente. A antena amplia a rede sem fios para fora do quadro de distribuição.

Ligue a antena IEEE 802.15.4 (referência PASA-ANT1) na parte superior do Panel Server Advanced e instale a antena no teto do quadro de distribuição.

Para obter informações sobre a instalação da antena externa, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: NNZ58425.

Para obter informações sobre como configurar o Panel Server depois de instalar a antena externa, consulte Infraestrutura Wi-Fi.

Para obter informações sobre comunicação sem fios no sistema Panel Server, consulte DOCA0289•• Arquiteturas de comunicação sem fios com EcoStruxure Panel Server - manual de conceção.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?