Sauvegarde et restauration de la configuration de Panel Server

Présentation

A tout moment après la mise en service, la configuration d'un Panel Server peut être sauvegardée dans un fichier en vue d'être restaurée dans un Panel Server du même modèle ou dans le même Panel Server.

Schneider Electric recommande de crypter le fichier de sauvegarde avec un mot de passe pour sécuriser les informations sensibles. Stockez le fichier de sauvegarde dans un emplacement protégé pour empêcher tout accès non autorisé.

AVIS
Accès non autorisé aux données
  • Sécurisez l'accès au fichier de sauvegarde en configurant un mot de passe.
  • Ne communiquez pas un fichier de sauvegarde à des personnes non autorisées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
IMPORTANT: Le mot de passe du fichier de sauvegarde est stocké de manière irréversible. Si vous oubliez le mot de passe, la configuration sauvegardée dans le fichier devient inutilisable.

Les données relatives à la mise en service sont stockées dans le fichier de sauvegarde, par exemple :

  • Données de mise en service

    • Paramètres système : date et heure, réseaux (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus S-L, proxy et état d'activation de la plateforme cloud Schneider Electric

    • Paramètres et état du réseau IEEE 802.15.4

    • Paramètres et contextualisation de l'appareil final : Modbus-SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 et entrées/sorties

    • Paramètres d'échantillonnage des données et contextualisation

    • Paramètres des événements et des alarmes, y compris la configuration des notifications par alarme.

  • Modèles personnalisés

Le fichier de sauvegarde contient uniquement les données permettant de restaurer un état précédent d'une installation, à savoir l'état dans lequel elle se trouvait lors de la génération du fichier de sauvegarde. Il n'inclut donc pas de données non liées à la mise en service, par exemple :

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La restauration de sauvegarde est configurée de la manière suivante :
  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web EcoStruxure Panel Server, sous Maintenance > Sauvegarde et restauration

Paramètres de sauvegarde d'une configuration de Panel Server

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre

Description

Logiciel EPC

Pages Web

Sauvegarde

Permet d'enregistrer la configuration du Panel Server.

Paramètres de sauvegarde

Pour nommer le fichier de sauvegarde et sécuriser ses données en le cryptant avec un mot de passe.

IMPORTANT : Le mot de passe du fichier est stocké de manière irréversible. Si vous oubliez le mot de passe, la configuration sauvegardée dans le fichier devient inutilisable.

Paramètres de restauration d'une configuration de Panel Server

Le tableau suivant décrit le paramètre lorsqu'il est disponible.

Paramètre

Description

Logiciel EPC

Pages Web

Restauration

Permet de restaurer une configuration à partir d'un fichier de sauvegarde.

Vérifiez que le Panel Server destinataire de la sauvegarde est muni d'une révision de micrologiciel égale ou supérieure à celle du Panel Server utilisé pour créer le fichier de sauvegarde.

IMPORTANT: Un fichier de sauvegarde d'un Panel Server ne peut être restauré sur un Panel Server différent qu'une seule fois et sur un seul Panel Server.

Une fois la configuration restaurée dans le Panel Server, un message d'erreur peut s'afficher. Ce message indique que le nombre d'appareils Modbus présents sur le Panel Server actuel diffère du nombre d'appareils Modbus qui étaient présents sur le Panel Server utilisé lors de la précédente sauvegarde de la configuration.

NOTE: Lorsque la configuration est restaurée, la fonction de contrôle à distance (et de planification à partir du cloud) est désactivée par défaut et les données de journalisation existantes sont effacées.

Restauration de configuration avec réseaux sans fil désactivés à titre permanent

La désactivation permanente des réseaux sans fil n'est pas enregistrée dans le fichier de sauvegarde du Panel Server.

Le réglage de cette fonction dépend du type de Panel Server restauré :

Si...

Alors...

Les données sont restaurées dans un nouveau Panel Server

Les réseaux sans fil sont activés par défaut. Si une désactivation permanente est requise comme dans le Panel Server sauvegardé, suivez la procédure.

Les données sont restaurées dans le même Panel Server

Les réseaux sans fil restent désactivés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?