Anhang C: Indikatoren für das Wireless-Gerätenetzwerk

Signalqualitätspegel

Die Signalqualität basiert auf den Netzwerkindikatoren LQI (Link Quality Indicator: Verbindungsqualität) und PER (Packet Error Rate: Paketfehlerrate), wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

  Verbindungsqualität (LQI)

LQI < 30

30 ≤ LQI < 60

60 ≤ LQI

Paketfehlerrate (PER)

PER > 30 %

Schwach

Schwach

Ausreichend

10 % < PRO ≤ 30 %

Schwach

Ausreichend

Gut

PER ≤ 10 %

Ausreichend

Gut

Hervorragend

Netzwerkanzeigen

Die folgende Tabelle beschreibt die Netzwerkindikatoren der Wireless-Geräte.

Informationstyp Beschreibung

RSSI

Zeigt den Leistungspegel des Wireless-Signals an.

  • 0 bis -65 dbm verweisen auf eine gute Signalstärke.

  • -65 bis -75 dbm verweisen auf eine durchschnittliche Signalstärke.

  • -75 dbm verweist auf eine schlechte Signalstärke mit Ausfallrisiko.

LQI

Zeigt die Messung der Stärke und/oder Qualität der empfangenen Frames an.

HINWEIS: Es wird empfohlen, diesen Indikator als Hauptindikator für die Akzeptanz heranzuziehen.

PER

Zeigt das Verhältnis der Pakete, die kein Ziel erreichen, zur erwarteten Gesamtanzahl an Paketen an. Das Verhältnis wird als Prozentsatz ausgedrückt.

Die Berechnung des PER-Indikators (Paketfehlerrate) hängt vom Indikator-/Anzeigetyp ab:

  • Geräteanzeige: Vom Gerät bereitgestellt.

  • Panel-Server-Anzeige: In einem 10-minütigen Sliding Window berechnet und alle 30 Sekunden aktualisiert.

  • Verbindungsanzeige: Anzeige des höheren der beiden vorherigen Indikatoren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?