Appendice C Indicatori della rete di dispositivi wireless
Livello qualità segnale
Il livello di qualità del segnale si basa sugli indicatori di rete LQI e PER, come indicato nella tabella seguente:
Indicatore di qualità del collegamento (LQI) | ||||
---|---|---|---|---|
LQI < 30 |
30 ≤ LQI < 60 |
60 ≤ LQI |
||
Tasso errore pacchetto (PER) |
PER > 30% |
Debole |
Debole |
Sufficiente |
10% < PER ≤ 30% |
Debole |
Sufficiente |
Buono |
|
PER ≤ 10% |
Sufficiente |
Buono |
Eccellente |
Indicatori di rete
La tabella seguente descrive gli indicatori di rete dei dispositivi wireless.
Tipo di informazioni | Descrizione |
---|---|
Visualizza il livello di potenza del segnale wireless.
|
|
Visualizza la misura della potenza e/o della qualità dei frame ricevuti. NOTA: Si consiglia di utilizzare questo indicatore come
indicatore principale di accettazione.
|
|
Visualizza il rapporto di pacchetti che non raggiungono una destinazione sul numero totale previsto di pacchetti. Viene espresso come percentuale. Il calcolo dell’indicatore PER (Packet Error Rate, tasso errori pacchetto) dipende dal tipo di indicatore:
|