DOCA0249IT-11

Nuove funzionalità

This topic (New Features) is shared and profiled between PAS400, 600 and 800.

  • Miglioramento nella messa in servizio dei dispositivi wireless PowerTag Energy

  • Dispositivi di controllo PowerTag wireless:

    • Integrazione completa dei seguenti dispositivi:

      • Modulo di I/O digitale PowerTag C IO 230V (A9XMC1D3)

      • Modulo di ingresso digitale PowerTag C 2DI 230V (A9XMC2D3)

    • Abilitazione/disabilitazione controllo locale dalle pagine Web

  • Campionamento dati: nelle pagine Web viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il numero di dati campionati dei dispositivi Modbus o wireless abbinati è vicino al 90% o supera il limite di campionamento del sistema. È proposta l’azione consigliata.

  • Esperienza utente della pagina Web migliorata:

    • Menu Monitoraggio e controllo: vengono visualizzate tutte le cifre dei valori dei dati di energia (la notazione scientifica non è più utilizzata)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?