DOCA0249FR-11

Nouvelles fonctionnalités

This topic (New Features) is shared and profiled between PAS400, 600 and 800.

  • Amélioration de la mise en service des appareils sans fil PowerTag Energy

  • Appareils de contrôle PowerTag sans fil :

    • Intégration complète des appareils suivants :

      • Module d'E/S numérique PowerTag C IO 230 V (A9XMC1D3)

      • Module d'entrée numérique PowerTag C 2DI 230 V (A9XMC2D3)

    • Activer/désactiver le contrôle local à partir des pages Web

  • Echantillonnage des données : un message contextuel s'affiche dans les pages Web lorsque le nombre de données échantillonnées des appareils Modbus ou sans fil appariés est proche de 90 % ou dépasse la limite d'échantillonnage du système. L'action recommandée est fournie.

  • Amélioration de l'expérience utilisateur dans les pages Web :

    • Menu Surveillance et contrôle : tous les chiffres des valeurs de données d'énergie sont affichés (abandon de la notation scientifique)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?