DOCA0249PT-09

Gateway Panel Server Entry

O Panel Server Entry (PAS400) é um gateway multifunções de elevado desempenho utilizado para obter dados de dispositivos IEEE 802.15.4.

O Panel Server Entry é um concentrador de dados para dispositivos sem fios (consulte a lista detalhada).

O Panel Server Entry inclui as seguintes funcionalidades:

  • Uma porta RJ45 Ethernet 10/100BASE-T

  • Conetividade Modbus TCP/IP a montante (ligação de extremidade)

  • Conetividade Wi-Fi a montante

  • Ponto de acesso Wi-Fi

  • Conetividade IEEE 802.15.4 a jusante

  • Amostragem de dados

  • Compatível com as seguintes ferramentas de colocação em funcionamento do Panel Server e dispositivos ligados:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Páginas Web do EcoStruxure Panel Server

  • Compatível com as seguintes aplicações na nuvem da Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convenção

O EcoStruxure Panel Server é doravante referido como Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?