DOCA0249ES-09

Pasarela Panel Server Entry

Panel Server Entry (PAS400) es una pasarela todo en uno de alto rendimiento que se utiliza para recuperar datos de dispositivos IEEE 802.15.4.

Panel Server Entry es un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos (consulte la lista detallada).

Panel Server Entry ofrece las siguientes funciones:

  • Un puerto RJ45 Ethernet 10/100BASE-T

  • Conectividad Modbus TCP/IP aguas arriba (conexión perimetral)

  • Conectividad Wi-Fi aguas arriba

  • Punto de acceso Wi-Fi

  • Conectividad IEEE 802.15.4 aguas abajo

  • Muestreo de datos

  • Compatible con las siguientes herramientas de puesta en marcha de Panel Server y dispositivos conectados:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Páginas web de EcoStruxure Panel Server

  • Compatible con las siguientes aplicaciones en la nube de Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convención

EcoStruxure Panel Server se denominará en adelante Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?