DOCA0249FR-11

Passerelle Panel Server Entry

Panel Server Entry (PAS400) est une passerelle tout-en-un à hautes performances qui utilisée pour récupérer les données des appareils IEEE 802.15.4.

Panel Server Entry est un concentrateur de données pour appareils sans fil (voir la liste détaillée).

Panel Server Entry offre les fonctionnalités suivantes :

  • Un port Ethernet RJ45 10/100BASE-T

  • Connectivité Modbus TCP/IP en amont (connexion à la périphérie)

  • Connectivité Wi-Fi en amont

  • Point d'accès WiFi

  • Connectivité IEEE 802.15.4 en aval

  • Echantillonnage de données

  • Compatible avec les outils de mise en service suivants de Panel Server et les appareils connectés :

    • Logiciel EcoStruxure Power Commission

    • Pages Web de EcoStruxure Panel Server

  • Compatible avec les applications cloud Schneider Electric suivantes :

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convention

EcoStruxure Panel Server est désigné ci-après sous le nom Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?