DOCA0249IT-11

Gateway Panel Server Entry

Panel Server Entry (PAS400) è un gateway all-in-one ad alte prestazioni utilizzato per recuperare i dati dai dispositivi IEEE 802.15.4.

Panel Server Entry è un concentratore di dati per dispositivi wireless (vedere elenco dettagliato).

Panel Server Entry offre le seguenti funzionalità:

  • Una porta Ethernet RJ45 10/100BASE-T

  • Connettività Modbus TCP/IP a monte (connessione edge)

  • Connettività Wi-Fi a monte

  • Punto di accesso Wi-Fi

  • Connettività IEEE 802.15.4 a valle

  • Campionamento dei dati

  • Compatibile con i seguenti strumenti di messa in servizio di Panel Server e dispositivi collegati:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Pagine Web di EcoStruxure Panel Server

  • Compatibile con le seguenti applicazioni cloud Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convenzione

EcoStruxure Panel Server di seguito è denominato Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?