DOCA0184SK-00

Čelný pohľad

Zoznam rozvádzačov projektu je dostupný zo stránok s diagramom s elektrickým zapojením rozvádzača a jednopólovou schémou.

Pre prepnutie na iný rozvádzač:

  • Kliknite na názov aktuálne zobrazovaného rozvádzača.

  • Kliknite na názov iného rozvádzača v zobrazovanom zozname.

Stlačte tlačidlo pre vrátenie operácie.

Stlačte tlačidlo pre opakovanie operácie.

POZNÁMKA: Vrátiť (alebo opakovať) je možné iba 10 operácií.

Prieskum
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.