DOCA0184SK-00

Štandardné zobrazenie

Navigácia v rámci štandardného zobrazenia jednopólovej schémy je podobná ako v diagrame elektrického zapojenia.

Schéma poskytuje 3 režimy číslovania značiek:

  • Inkrementálne

  • Značenie podstromu

  • Personalizácia

V režime automatického inkrementálneho značenia a automatického značenia podstromu sú funkčné značky automaticky generované na základe nasledujúceho kľúča:

  • Istiace prístroje (s označením Q)

  • Odpínače (s označením I)

  • Ďalšie zariadenia (s označením X)

Automatické inkrementálne značenie:

Funkčná značka je určená písmenom udávajúcim funkciu použitého prístroja (viď vyššie) a poradovým číslom prístroja v diagrame (číslované zľava doprava a zhora nadol).

Automatické značenie podstromu:

Automaticky generovaná funkčná značka sa skladá z písmena (viď vyššie) a radu čísel závislých od umiestnenia prístroja v hierarchii voči prívodu rozvádzača.

Personalizácia:

Pri prepnutí do režimu personalizácie sa pre každý prístroj vytvorí prázdna značka s priestorom pre textový reťazec s maximálnou dĺžkou 10 znakov. Tento režim tak poskytuje priestor na doplnenie vlastnej legendy.

V jedinej jednopólovej schéme nie je možné používať rôzne režimy značenia vložených prvkov. Pri zmene režimu číslovania značiek prístrojov dôjde k odstráneniu značenia vloženého v rámci pôvodného režimu číslovania a k automatickému nahradeniu novozvoleným číslovaním.

Tlačidlo s ikonou zámku v pravej hornej časti obrazovky umožňuje zamknutie číslovania prístrojov. Potom je možné upravovať jednopólovú schému bez toho, aby došlo k zmene označenia existujúcich prístrojov. Číslovanie nových prístrojov nadviaže na poradové označenie posledného vloženého zariadenia pred uzamknutím, nehľadiac na umiestnenie nového prístroja.

Po odomknutí značenia dôjde k opätovnému prečíslovaniu prístrojov na základe vyššie spomínaného princípu.

Funkcia pre uzamykanie/odomykanie značenia je k dispozícii iba v režime automatického inkrementálneho značenia.

Poznámky k schéme je možné vkladať do vyhradeného priestoru v ľavej časti obrazovky.

Pre každý vývod schémy je možné doplniť sadu charakteristík do poľa pod jednopólovou schémou, do ktorej je možné doplniť príslušný text.

POZNÁMKA: Z tejto stránky už nie je možné vykonávať žiadne zmeny v elektrickom zapojení rozvádzača.
Prieskum
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.