DOCA0184SK-00

Osadenie skrine prístrojmi

Pre vloženie prístrojov do skrine (alebo ich vybratia) vyberte jeden alebo viac prístrojov v zozname produktov a presuňte ich na skriňu (alebo ich zo skrine vyberte).

Prístroje je tiež možné vložiť do skrine všetky naraz (prípadne ich zo skrine v jedinom kroku odstrániť) s pomocou vyhradených tlačidiel.

Pri namontovaní všetkých prístrojov je princíp nasledujúce radenie prístrojov:

  • Poradie montáže prístrojov vychádza zo štruktúry elektrického diagramu.

  • Prístroj na napájanie skupiny záťaží s prístrojom, ktorý patrí individuálnej záťaži v nadväzujúcej úrovni, sa musí nachádzať na spoločnej DIN lište. Pokiaľ takéto usporiadanie nemožno dosiahnuť (kvôli nedostatku miesta na DIN lište), sú prístroje umiestnené na nasledujúcu lištu v rozvádzači.

  • Pokiaľ pracujete so skriňami radu PrismaSeT G, pri automatickom vložení dôjde k osadeniu skrine so šírkou 600 mm.

Pre ďalšie úpravy potom stačí vybrať ikonu štandardného kurzora v hornej lište a môžete s automaticky umiestnenými prístrojmi ďalej pohybovať v režime stavby rozvádzača.

Prieskum
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.