DOCA0184SK-00

Tvorba diagramu

Na vytvorenie diagramu s elektrickými prístrojmi v rozvádzači je nutné vybrať funkčný blok zo zoznamu a presunúť ho do pracovnej plochy. Ak je funkčný blok uchopený, v pracovnej ploche sa zobrazí symbol +, na ktorý je možné blok umiestniť.

Pre jednoduchšiu identifikáciu prvkov v diagrame a jednopólovej schéme je odporúčané každý vložený blok pomenovať. Maximálna dĺžka názvu je 35 znakov.

Číslovanie prvkov a označenie blokov je automaticky zobrazované v jednopólovej schéme.

Tlačidlo napravo od upraviteľného označenia funkčného bloku umožňuje zbaliť alebo rozbaliť nadväzujúce bloky v úrovni pod zvoleným funkčným blokom.

Je možné zmeniť organizáciu diagramu nasledujúcimi spôsobmi:

  • Presunutím bloku:

    • Umiestnením uchopeného bloku na zobrazenú ikonu + v pracovnom priestore diagramu

    • Umiestnením bloku do pracovnej plochy zoznamu produktov a následného nájdenia nového miesta pre tento blok v diagrame. Možnosti umiestnenia závisia od typu funkčného bloku a od štruktúry už vložených blokov v prívode a vývode

  • Stlačením ikony v pravom hornom rohu funkčného bloku, ktorá obsahuje nasledujúce možnosti:

    • Odstránenie bloku

    • Duplikovanie bloku (je možné vložiť aj viac kópií)

    • Odoslanie bloku na pracovnú plochu so zoznamom produktov

Uvedené operácie nie je možné vykonať pre funkčné bloky napájania, prepínača zdroja a ochrany generátora.

Pre funkčný blok s viacerými výstupnými obvodmi je možné použiť len možnosti vymazať a duplikovať.

Všetky bloky umiestnené pod aktuálne upravovaným blokom sú presunuté, duplikované alebo odstránené spolu s aktuálne upravovaným blokom.

Stlačte tlačidlo pre vrátenie operácie.

Stlačte tlačidlo pre opakovanie operácie.

POZNÁMKA: Vrátiť (alebo opakovať) je možné iba 10 operácií.

Prieskum
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.